尊敬的团队:
我是否可以知道该 IC 的最大功耗?
工程师需要检查热性能、
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kuan、
只要结温不超过150°C、器件就没有超过其绝对最大额定值。
无论如何、为了确定 INA230在正常运行条件下能够耗散的最大功率、我们可以假设 VS=3.3V 并且 VIN+=VIN-=VCM_max = 30V。 总功率= Vs*IQ +VCM*Ib。
因此、当 I2C SCL 频率< 10kHz 且 TA = 25°C 时、
PS = 3.3V* 320µA μ W = 1.056mW
PCM = 30V*Δ 20µA = 0.6mW
Ptotal = 1.656mW。
如果 I2C SCL 频率< 10kHz 且 TA = 125°C、
PS = 3.3V* 395µA μ W = 1.3035mW
PCM = 30V*Δ 20µA = 0.6mW
Ptotal = 1.9035mW。
对于 I2C SCR 频率= 2MHz 和25°C、
PS = 3.3V* 480µA μ W = 1.584mW
PCM = 0.6mW
Ptotal = 2.184mW
为了确定 Iq 和 Ib、我使用了数据表的图13、14、16和18。
希望这能解决这个问题。
最棒的
Peter