请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMC6482 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好、TI、
我将 LM6482用于多普勒传感器、我对其中的电路几乎不会感到困惑、感谢 您的宝贵响应、请一些人解释该电路
为什么在 LMC6482同相终端的输入侧使用 R1&R2的分频器...?
检测到运动时、IF 的输出为10mV 至100mV 浮动
IF 的输出正通过分频器到达 LMC6482同相端子....?
谢谢、此致、
Rahul suarawase