This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMC6482:LMC6482的应用电路

Guru**** 2553710 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/804730/tina-spice-lmc6482-application-circuit-of-lmc6482

器件型号:LMC6482
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、TI、  
       我将 LM6482用于多普勒传感器、我对其中的电路几乎不会感到困惑、感谢 您的宝贵响应、请一些人解释该电路

为什么在 LMC6482同相终端的输入侧使用 R1&R2的分频器...?

检测到运动时、IF 的输出为10mV 至100mV 浮动  

IF 的输出正通过分频器到达 LMC6482同相端子....?


谢谢、此致、  
Rahul suarawase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    当您使用单电源电压为 LMC6482供电且输入信号为交流电时、您需要在中间电源创建伪信号接地。 C2与未显示的负载电阻相结合、可再次消除此偏置电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、
    C2与未显示的负载电阻相结合、可再次消除此偏置电压。 我没有得到您,电路中有任何问题,如果是的话。。正确的解决方案是什么?

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    电路看起来不错、但增益非常高:

    e2e.ti.com/.../rahul2.TSC

    对于10mV...100mV 输入信号、增益似乎过高。 因此、我会降低增益。

    Kai