This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358A:关于斜率

Guru**** 2819875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/814502/lm358a-about-slue-rate

器件型号:LM358A
主题中讨论的其他器件:LM358

你(们)好

我使用 LM358作为缓冲器。

电源电压为±8V。


当 μsec 信号为10Hz 方波时、输出波形的上升和下降将为10 μ s 或更多。

原因是什么?

没有负载。

连接使用的电路和输入/输出波形。

此致、

e2e.ti.com/.../0488.LM358.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、似乎没有压摆率规格、但您的测试显示0.3V/usec -与数据表中的图7非常相似、因此您只能看到该器件的低压摆率、