Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, TINA-TI, ISO5852S
主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 ISO5852S
尊敬的先生:
我们正在尝试使用网站上提供的 AMC1200 PSPICE 模型。 我们使用的是 Orcad 17.2版本。
如果我们在 Orcad 中打开模型、则引脚编号和引脚名称不匹配。
请您验证型号并更新型号。
请查找以下从网站下载的器件型号图像和随附的型号文件。
谢谢、此致、
Rajasekaran。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, TINA-TI, ISO5852S
尊敬的先生:
我们正在尝试使用网站上提供的 AMC1200 PSPICE 模型。 我们使用的是 Orcad 17.2版本。
如果我们在 Orcad 中打开模型、则引脚编号和引脚名称不匹配。
请您验证型号并更新型号。
请查找以下从网站下载的器件型号图像和随附的型号文件。
谢谢、此致、
Rajasekaran。
您好 Rajasekaran、
您可以从头开始为模型创建您自己的符号。 请参阅第3章中的以下文档:
e2e.ti.com/.../PSpice-Tutorial-v5.doc
Herman
尊敬的先生:
感谢您的指导。 我们将尝试在 PSPICE 中创建模型并对其进行仿真。
此 AMC1200模型具有输入和输出之间的隔离。 PSpice 只有一个接地符号。 我们无法使用具有两个不同接地的两个不同电源。 (如果我们使用两个接地符号、它们具有相同的网络名称。 我们希望隔离电路使用两个接地、它们在仿真中具有两个不同的网络名称)。
您能否建议 AMC1200中的输入和输出电路使用隔离式电源的适当过程。
谢谢你。
谢谢、此致、
Rajasekaran。
您好!
我们可以运行 AMC1200 TINA TI 模型。
我们需要在同一电路中模拟 ISO5852S 和 AMC1200。 如果我们在同一电路中尝试这两者、则其运行不正常。 我们将获得恒定的4.95V 输出(来自 AMC1200)。
您能不能向我推荐在同一电路中运行两个隔离式组件的合适程序。
谢谢、此致、
Rajasekaran。
您好 Rajasekaran、
我修改了 TSC 文件、得到的输出电压为~500mV。 我从输入端移除了 GND1跳线、现在 AMC1200的输入如下所示。
我在下面附上了 TSC 文件和仿真结果。 AMC1200似乎正在放大输入电压。
如果您有任何疑问、请告诉我。