This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200 PSPICE 模型-错误的器件模型

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, TINA-TI, ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/802351/amc1200-amc1200-pspice-model---incorrect-part-model

器件型号:AMC1200
主题中讨论的其他器件: TINA-TIISO5852S

尊敬的先生:

我们正在尝试使用网站上提供的 AMC1200 PSPICE 模型。 我们使用的是 Orcad 17.2版本。  

如果我们在 Orcad 中打开模型、则引脚编号和引脚名称不匹配。  

请您验证型号并更新型号。  

请查找以下从网站下载的器件型号图像和随附的型号文件。  

谢谢、此致、

Rajasekaran。

e2e.ti.com/.../sbam289_5F00_3.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    您可以从头开始为模型创建您自己的符号。 请参阅第3章中的以下文档:  

    e2e.ti.com/.../PSpice-Tutorial-v5.doc

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的指导。 我们将尝试在 PSPICE 中创建模型并对其进行仿真。

    此 AMC1200模型具有输入和输出之间的隔离。 PSpice 只有一个接地符号。 我们无法使用具有两个不同接地的两个不同电源。 (如果我们使用两个接地符号、它们具有相同的网络名称。 我们希望隔离电路使用两个接地、它们在仿真中具有两个不同的网络名称)。

    您能否建议 AMC1200中的输入和输出电路使用隔离式电源的适当过程。

    谢谢你。

    谢谢、此致、

    Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    为什么不运行"AMC1200 TINA-TI 参考设计"?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以运行 AMC1200 TINA TI 模型。

    我们需要在同一电路中模拟 ISO5852S 和 AMC1200。 如果我们在同一电路中尝试这两者、则其运行不正常。 我们将获得恒定的4.95V 输出(来自 AMC1200)。

    您能不能向我推荐在同一电路中运行两个隔离式组件的合适程序。

    谢谢、此致、

    Rajasekaran。

    e2e.ti.com/.../ISO5852S_5F00_and_5F00_AMC1200.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    我修改了 TSC 文件、得到的输出电压为~500mV。 我从输入端移除了 GND1跳线、现在 AMC1200的输入如下所示。

    我在下面附上了 TSC 文件和仿真结果。 AMC1200似乎正在放大输入电压。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../ISO5852S_5F00_and_5F00_AMC1200_5F00_MOD.TSC