This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4330:输出波形偏置

Guru**** 2772575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/812619/opa4330-output-waveform-bias

器件型号:OPA4330

尊敬的所有人:

     当我使用 OPA4330运算放大器时、当我突然增加正弦信号时、会出现波形偏置。 下面是电路图和波形图

请查看并向我提供一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下这句话吗  

    "当我突然添加正弦信号时、会出现波形偏置"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vref2.5有多稳定?

    信号路径中是否有任何其他滤波?

    另请显示输入信号和 Vref2.5的示波器图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号是频率为50Hz 且幅值可调的模拟正弦波。 输入信号从 IN+进入、基准电压为2.5V。当我传入输入信号(输入信号发生突变)时、输出信号将在前几个周期内漂移。为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreenidhi:

       有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai:

       输入信号是频率为50Hz 且幅值可调的模拟正弦波。 输入信号从 IN+进入、基准电压为2.5V。当我传入输入信号(输入信号发生突变)时、输出信号将在前几个周期内漂移。为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是 Vref 的输入电容器在前几个周期中找到新的平均直流电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    当输入信号频率低于截止频率时、Vref2.5电压稳定性、电路仿真结果不会出现这种现象。为什么?