This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7372:我们是否可以向客户提供 THS7372的 S 参数或 IBIS?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799898/ths7372-could-we-provide-ths7372-s-s-parameter-or-ibis-to-customer

器件型号:THS7372

尊敬的团队:

由于 VGA 拓扑结构复杂且 VGA 传输线过长,因此我们想进行 VGA 信号完整性仿真,我们能否提供 THS7372的仿真模型?

或者,我们是否可以向客户提供 THS7372的 S 参数或 IBIS?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    我们没有适用于该器件的任何这些模型。 这些模型中的每一个都为零件提供了不同的参数。 您希望具体了解该器件的哪些内容?

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

     我收到了客户反馈。

    我想我们可以使用1080p60、30英寸 PCB 损耗来计算。

    ===

    尊敬的 Thomas (TI):

    根据我们的讨论、如何确保 上升/下降时间、过冲/下冲和偏斜的风险?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:
    是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    数据表将放大器的输入阻抗列为800k Ω|| 2pF。 因此、他们可以使用此方法测试其阻抗匹配电路。 如果传输线路与阻抗匹配电路正确端接、则不应出现任何问题。 这是 TINA 模型无论如何在其输入端都会具有的值。 至于上升/下降时间、TINA 模型只是模拟数据表中的内容。 对于正确匹配的传输线路、过冲/下冲也应尽可能小。 最后、除非它们的信号已经偏斜、否则器件的偏斜应再次显示在数据表中。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、
    什么是 TINA 模型? 我们如何保证阻抗匹配? 由于过孔和连接器会导致匹配错误、我们无法在系统设计中将其忽略。 您能不能让我知道这种拓扑可以确保设计风险较低?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sally、

    TINA 模型是我们为部分器件提供的基于 SPICE 的模型。

    当传输线路较长且波长超过四分之一时、线路上会出现反射。 VGA 传输线路的两端通常阻抗匹配、看起来像75欧姆、以避免这些反射。 如您所述、过孔和连接器可能会导致不匹配、因此我附加了一些高速 PCB 布局技术来帮助您设计电路板。

    e2e.ti.com/.../High-Speed-PCB-Layout-Techniques.pdf

    谢谢!

    卡兰