This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821:ina821失调电压1.5v

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA821, OPT101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/804796/ina821-ina821-offset-voltage-1-5v

器件型号:INA821
主题中讨论的其他器件: OPT101

您好、先生、我将使用 OPt101和 Ina821制作接收器电路。 我在 INA821的输出端具有过多的1.5v 偏移电压。如何消除偏移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mehul、

    7.5m x 200 = 1.5V、因此电路按预期工作。

    数据表的图17显示了一种通过向 OPT101的引脚8施加小负电压来消除 OPT101输出偏移的方法。 (我认为 R1是一个拼写错误、应该是500R、而不是500k)。

    或者、您可以向 INA821的-IN 引脚添加一个较小的正失调电压。 只要您的+15V 电源电压足够稳定、就应该使用一个简单的分压器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mehul、

    您的输入信号是什么? 请下载该器件的模型并在 TINA SPICE 中对此进行仿真。 您将能够查看预期结果并将其与实验室测量结果进行比较。

    INA821模型: www.ti.com/.../sbomaq4
    TINA 仿真器: http://www.ti.com/tool/TINA-TI

    Tamara