请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XTR305 主题中讨论的其他器件: LM317
我在设计中使用3个 XTR305、输出0~5V 或4~20mA。 XTR305的负电源设计为提供-9V 电压。 TC7662用于提供-9V 电压、TC7662的输出电流为20mA。
TC7662是否满足三个 XTR305的电源要求?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jeffrey、
XTR305的最大静态电流为2.8mA;因此3个器件的最大静态电流可高达8.4mA。 此外、每个 XTR305可支持+/-20mA 输出电流(线性电流高达24mA)。 如果 XTR305仅用于标准4-20mA 应用、其中 XTR305输出始终配置为在应用中提供+4mA 至+20mA 的拉电流、则在这种情况下、输出电流由正电源轨供电(原理图中的 LM317线性稳压器); 负电源只需灌入8.4mA 的总静态电流。 但是、如果 XTR305器件预计会在应用中吸收任何负输出电流、TC7662负电源除了静态电流外、还必须提供所有三个 XTR305器件的总输出负电流; TC7662可能会出现支持总负负载电流的问题。
TC7662不是 TI 器件、也未指定所支持的保证输出电流、因此我建议与制造商验证/检查所支持的保证负载电流。
谢谢、
此致、
Luis