This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:XTR305电源问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR305, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/800801/xtr305-xtr305-power-supply-problem

器件型号:XTR305
主题中讨论的其他器件: LM317

我在设计中使用3个 XTR305、输出0~5V 或4~20mA。 XTR305的负电源设计为提供-9V 电压。 TC7662用于提供-9V 电压、TC7662的输出电流为20mA。

TC7662是否满足三个 XTR305的电源要求?

e2e.ti.com/.../1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    XTR305的最大静态电流为2.8mA;因此3个器件的最大静态电流可高达8.4mA。  此外、每个 XTR305可支持+/-20mA 输出电流(线性电流高达24mA)。  如果 XTR305仅用于标准4-20mA 应用、其中 XTR305输出始终配置为在应用中提供+4mA 至+20mA 的拉电流、则在这种情况下、输出电流由正电源轨供电(原理图中的 LM317线性稳压器); 负电源只需灌入8.4mA 的总静态电流。  但是、如果 XTR305器件预计会在应用中吸收任何负输出电流、TC7662负电源除了静态电流外、还必须提供所有三个 XTR305器件的总输出负电流; TC7662可能会出现支持总负负载电流的问题。

    TC7662不是 TI 器件、也未指定所支持的保证输出电流、因此我建议与制造商验证/检查所支持的保证负载电流。

    谢谢、  

    此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在电路设计中、XTR305用于输出4~20mA 或0~5V 电压。 我使用(+9V)为 XTR305供电、而-9V 使用具有更大输出电流的电源 IC。

    XTR305的输出电压为0-5V 正电压、因此假定 XTR305可由单个正电源供电、而无需使用负电源。 是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    当在电流输出模式下使用器件时、输入电压需要最小值(V-)+3V 和最大值(V+)- 3V、换句话说、输入信号必须至少远离电源轨3V。 此外、该器件符合数据表规格所需的最低额定电源电压范围为+/-5V、如数据表的表6.10所示。 因此、如果应用中所需的输入电压为0至+5V、则需要-5V 的负电源和最小+8V 的正电源。

    此致、

    Luis