Other Parts Discussed in Thread: INA240, TIDA-00909, INA282
主题中讨论的其他器件: TIDA-00909、 INA282
Spice 模型直流分析 通过 INN/INP= 0V 具有49mV 的输出泄漏。 以下 Spice 模型的240 PCB 配置 对于 极小的微伏+/-INN 偏置电压具有相同的输出泄漏违规。 单个240 PCB 配置比 此处所示的缓冲配置具有更多的泄漏电流(120mV)。 很高兴看到通过 添加跟随器缓冲 放大器将120mV PSRR 降低至49mV、但甚至49mV 似乎过大。 PCB 非常灵活 、 可测试240 REF 输入的各种低侧配置、以应对 可能出现的问题。
如何在 模型和 PCB 配置中减少240输出的输出泄漏?
未安装 R1时的实际 PCB 配置: