你(们)好
我遇到了一些问题
我想知道当 INA240A2PWR 用于12V 电机电流检测应用时、它会消耗多少电流。
因为3.3V LDO 会保持开启状态、因为采用 SOT23-5封装时可能会超过功耗(由于空间限制)
有时、我看到3.3V 上的电流消耗约为25mA 、而另一个组件仅消耗3mA。 (只有2个 INA240A2PWR 和一个 MCU。)
因此、我想了解 INA240A2PWR 可能消耗的电流大小。 数据表显示静态电流为2.4mA。 但它是否会更像我观察到的情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我遇到了一些问题
我想知道当 INA240A2PWR 用于12V 电机电流检测应用时、它会消耗多少电流。
因为3.3V LDO 会保持开启状态、因为采用 SOT23-5封装时可能会超过功耗(由于空间限制)
有时、我看到3.3V 上的电流消耗约为25mA 、而另一个组件仅消耗3mA。 (只有2个 INA240A2PWR 和一个 MCU。)
因此、我想了解 INA240A2PWR 可能消耗的电流大小。 数据表显示静态电流为2.4mA。 但它是否会更像我观察到的情况?
Chieh Wei、您好!
感谢您使用该论坛。 我对器件的输入/输出及其操作有疑问。
在这种大电流消耗期间、输入端是否有任何变化、或者是否在静态状态下发生这种变化?
对于良好的不良设置、输出端的行为是什么? 两种设置的行为是否相同? 较高电流消耗器件的输出是否存在振荡?
如果您在输出端看到振荡、请验证中输出端的电容器需要低于1nF。 如果您在电容器之前没有电阻器、那么添加电阻器可能会有所帮助。
如果您发现了根本问题、请告诉我、我的问题的答案是否能更好地帮助您?
[引用 user="Javier Contraas4"]
Chieh Wei、您好!
感谢您使用该论坛。 我对器件的输入/输出及其操作有疑问。
在这种大电流消耗期间、输入端是否有任何变化、或者是否在静态状态下发生这种变化?
对于良好的不良设置、输出端的行为是什么? 两种设置的行为是否相同? 较高电流消耗器件的输出是否存在振荡?
如果您在输出端看到振荡、请验证中输出端的电容器需要低于1nF。 如果您在电容器之前没有电阻器、那么添加电阻器可能会有所帮助。
如果您发现了根本问题、请告诉我、我的问题的答案是否能更好地帮助您?
[/报价]
Javier 好、
感谢您的回答。 非常感谢。
经过几天的研究、我们相信我们已经找到了问题的根本原因。
但是、由于我们的应用由于空间限制而被迫使用 SOT23-5封装来实现3.3V LDO、因此我们仍然需要进行仔细检查。
因此、我发布了这个问题、希望了解 INA240A2PWR 是否可能消耗比数据表中所述更高的电流
2.4mA 电流、再次确认我们的设计是否足够稳定。
您能给我们确认一下 INA240A2PWR 的功耗吗?
对于此问题的根本原因、我们认为这是 LDO 质量较差所导致的、LDO 声称能够提供高达16V 的电压、而我们的应用理论上仅消耗5mA 的电流。
然而、它无法实现、并且 LDO 的电压输出在输入电压为12V 时开始振荡。
我们看到电压振荡中高达6-7V 的峰值、我们认为这是损坏 INA240A2PWR 的原因。
因此、由于 INA240A2PWR 的内部逻辑已被 EOS 损坏、因此消耗了大电流。
至于大电流消耗、它是由3.3V 电源轨上的器件损坏引起的。
2个 IC 器件
INA240A2PWR
2. MCU (PIC16F18325)
我们发现 INA240A2PWR 通常受到损坏、消耗的电流非常大。 只有在极少数情况下 MCU 才会损坏。
但它是由质量较差的 LDO 和电气过载导致的