This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:当应用于感应12V 电机电流时、INA240A2PWR 在3.3V 设计中可能消耗多少电流?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811393/ina240-how-much-current-might-ina240a2pwr-consume-in-a-3-3v-design-when-in-application-of-sensing-12v-motor-current-flow

器件型号:INA240

你(们)好  

我遇到了一些问题  

我想知道当 INA240A2PWR 用于12V 电机电流检测应用时、它会消耗多少电流。

因为3.3V LDO 会保持开启状态、因为采用 SOT23-5封装时可能会超过功耗(由于空间限制)

有时、我看到3.3V 上的电流消耗约为25mA 、而另一个组件仅消耗3mA。 (只有2个 INA240A2PWR 和一个 MCU。)

因此、我想了解 INA240A2PWR 可能消耗的电流大小。 数据表显示静态电流为2.4mA。 但它是否会更像我观察到的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chieh Wei、

    感谢您的提问! 我们的工程师将在周一返回办公室时进行分析并作出响应。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chieh Wei、您好!

    感谢您使用该论坛。  我对器件的输入/输出及其操作有疑问。  

    在这种大电流消耗期间、输入端是否有任何变化、或者是否在静态状态下发生这种变化?

    对于良好的不良设置、输出端的行为是什么?  两种设置的行为是否相同?  较高电流消耗器件的输出是否存在振荡?

    如果您在输出端看到振荡、请验证中输出端的电容器需要低于1nF。  如果您在电容器之前没有电阻器、那么添加电阻器可能会有所帮助。

    如果您发现了根本问题、请告诉我、我的问题的答案是否能更好地帮助您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Javier Contraas4"]

    Chieh Wei、您好!

    感谢您使用该论坛。  我对器件的输入/输出及其操作有疑问。  

    在这种大电流消耗期间、输入端是否有任何变化、或者是否在静态状态下发生这种变化?

    对于良好的不良设置、输出端的行为是什么?  两种设置的行为是否相同?  较高电流消耗器件的输出是否存在振荡?

    如果您在输出端看到振荡、请验证中输出端的电容器需要低于1nF。  如果您在电容器之前没有电阻器、那么添加电阻器可能会有所帮助。

    如果您发现了根本问题、请告诉我、我的问题的答案是否能更好地帮助您?

    [/报价]

    Javier 好、  

    感谢您的回答。 非常感谢。

    经过几天的研究、我们相信我们已经找到了问题的根本原因。

    但是、由于我们的应用由于空间限制而被迫使用 SOT23-5封装来实现3.3V LDO、因此我们仍然需要进行仔细检查。

    因此、我发布了这个问题、希望了解 INA240A2PWR 是否可能消耗比数据表中所述更高的电流

    2.4mA 电流、再次确认我们的设计是否足够稳定。

    您能给我们确认一下 INA240A2PWR 的功耗吗?

    对于此问题的根本原因、我们认为这是 LDO 质量较差所导致的、LDO 声称能够提供高达16V 的电压、而我们的应用理论上仅消耗5mA 的电流。

    然而、它无法实现、并且 LDO 的电压输出在输入电压为12V 时开始振荡。

    我们看到电压振荡中高达6-7V 的峰值、我们认为这是损坏 INA240A2PWR 的原因。

    因此、由于 INA240A2PWR 的内部逻辑已被 EOS 损坏、因此消耗了大电流。

    至于大电流消耗、它是由3.3V 电源轨上的器件损坏引起的。

    2个 IC 器件

    INA240A2PWR

    2. MCU (PIC16F18325)

    我们发现 INA240A2PWR 通常受到损坏、消耗的电流非常大。 只有在极少数情况下 MCU 才会损坏。

    但它是由质量较差的 LDO 和电气过载导致的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chieh Wei、

    Vsense 为0时、整个温度范围内的电流消耗最大为2.6mA。  我相信这不会比正常工作条件下的情况更好。

    我假设您找到了您的根本原因。  如果您需要有关 INA240的进一步帮助、请告诉我。