This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2189:OPA2189开环增益

Guru**** 2557700 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/809619/opa2189-opa2189-open-loop-gain

器件型号:OPA2189

大家好、在看 OPA2189数据表的图23和24时、似乎在使用+/-18V 电源运行时、2k 负载下的开环增益高于10k 负载。 对于该系列而言、这是正确的、还是仅通过测试一个器件即可实现? 我将尝试弄清楚如何最大限度地提高该规格。 此外、您是否有一个图形显示了一组器件在25°C 时的开环增益分布(例如、类似于失调电压的常见情况)? 最后、这是您针对该规格拥有的最佳放大器吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Doug、  

    假设您正在尝试制作最精确的单位增益缓冲器、则需要考虑另一项- CMRR。  

    可以将其视为另一个增益误差、其中输入 uV/V 类型的误差可归因于该规格。 奇怪的是、我发现该误差项的极性存在一些模糊性。 有些人(和模型)似乎认为这是一种不断扩大的增益效应、而另一些人则表示会收缩-我甚至看到一些旧模型会更新以扭转这种极性。 作为一个侧注、讨论电流反馈器件的 CMRR、本文介绍了这两种器件的简单仿真方法。  

    https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=565037&page_number=1

    因此、与您的 AOL 一样、很有意思的一点是可以看到在 uV/V 感应中 CMRR 的直方图、并且正确报告了极性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    OPA2189具有我们所有精密放大器中列出的最高典型开环增益(AOL)。 我们的大多数运算放大器具有130dB 至140dB 范围内的高典型 AOL。

    通常情况下、我们预计10k 负载开环增益会高于2k 负载时的增益、但在较高温度下、OPA2189 (VS =±18V)的情况似乎不会保持这种增益。 请记住 、对于图中所示的160dB 至170dB AOL、输入电压电平在5nV 至10nV 范围内、而0.1Hz 至10Hz 噪声在50nVpk 范围内(数据表图 17)。 因此、在噪声明显高于输入电压的条件下提取 AOL。 使用了多个器件、并且由于噪声、测量使用非常高的平均值。 在运算放大器或测量系统内工作时、可能存在较高的阶数、这会导致在10k 负载和较高温度条件下的 AOL 略低于预期值。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、感谢您的反馈。 我将用于共模范围相当固定的增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您澄清负载、这是最高 AOL 精密放大器。 我将获取小(低 bw)信号的一些增益、因此开环增益对我很重要。 但是、如果我得到170dB、我将承认其他项目将是一个问题(我将进行滤波以降低噪声)。 不过、我最担心在整个温度范围内的140dB 最小 AOL 规格、因此我想知道器件达到该值的百分比(因此、请求直方图)。

    此致、

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过检查模型中的 CMRR 可以看出它是一个扩展增益模型(Aol 效应正在收缩、因此在理论上这意味着什么?)。 在 v+ 输入端的这个10V CM 摆幅生成一个5.06uV 的误差摆幅、在这个仿真中生成一个126dB 的 CMRR。 比规格低一点、极性实际上在扩展。  

    这是这个文件、在这个非常低的误差水平上是有可能的、直流 V+输入阻抗导致了这个误差的一部分-将一个从1k Ω 到接地的依赖源插入将隔离这个误差。 我尝试过、没有改变。  

    e2e.ti.com/.../OPA189-CMRR-input-error-extract.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、至少在模型级别、扩展的 CMRR 效应会覆盖 AOL LG 收缩效应、并且在单位增益跟随器中实际显示从1.000增加的增益、您无法通过标记获得足够的数字来查看该增益、但您可以转储到 Excel 并查看它。 通过使用这种简单的设置、  

    下面是一个压缩数据记录、只是查看每个极性的最终值、是的、增益模拟的值略大于1.00 (真的??)。 我非常确信、CMRR 误差被建模为比 AOL/(AOL+1)收缩更高的增益效应。 我在为这篇文章进行调查时、晶体管级模型通常是一种契约效应-这实际上是我所期望的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下、这些25C 分钟和过热分钟几乎始终是设计人员使用 Cadence PDK 在工艺流程和温度期间提供的。 极少测量。 这些链接到晶圆级验收测试基地发运的物理器件、这些物理器件符合驱动最终产品规格的关键器件规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、感谢您的大力支持。 我的问题已得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Doug、  

    您是否发现单位增益缓冲器实际模拟的增益大于1.000?