This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:输出偏移电压与基准电压不同

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807331/ina333-output-offset-voltage-is-not-the-same-as-the-reference-voltage

器件型号:INA333

我的 INA333的偏移输出有问题。 我将基准引脚设置为+0.5V。 我使用+5V 单电源为器件供电。 Vout1上 INA333的输出 不是+0.5V。 它可能因器件而异、观察到的电压介于0.1V 至1.1V 之间。 我知道到基准引脚的+0.5V 信号是稳定的。 我看不到电路有什么问题。 感谢您的任何帮助。 我连接了电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很幸运地尝试插入原理图

    e2e.ti.com/.../Offset-voltage-of-INA333.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    这可能有很多原因。 INA333的输入偏移电流导致 R2和 R6上的压降不相等。 再加上极高的增益、可以产生大约100mV 的相当大的输出失调电压。

    另一个原因可能是焊接的通量污染产生的不必要的输入偏置电流。 输入端手机辐射的解调也会产生输出失调电压。

    但是、您为什么要使用这样低的共模输入电压和基准电压? 使用更高的电压是否更智能?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我尝试将 R2和 R6降低到240K、但仍然有问题。 电路板已经过清洁并在安静的环境中进行了测试。

    出现这种低共模电压的原因是我可以使用的元件数量受到限制等 我的输入信号为+/- 450uV 峰值。

    我将在下一次迭代中增加共模电压、但我不理解的是、当输入短路时、基准引脚上的电压(+0.5V)不会保持+0.5V 的输出偏置。 我是否误解了基准引脚的使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    从外部低电阻电源单元向 REF 引脚施加0.5V 电压、然后重试。 另请尝试全新的 INA333。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我有许多电路板都是由 INA333组成的、它们都有类似的问题。 我尝试过外部电源、但也一样。 我还模拟了仪表放大器的结构、这似乎为我提供了正确的输出。

    我可能必须隔离 INA333并自行对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    在这种情况下、最好返回到标准电路并从头开始检查所有内容。 因此、从输入和输出上断开所有组件。 将两个输入和 REF 引脚连接到2.5V。 从外部低欧姆电源获取2.5V 电压。 将增益降低至1。 您现在在输出端测量什么?

    现在、根据您的设计逐步更改此标准电路。 当 INA333的输出恰好开始时、其行为是怪异的?

    分裂和征服!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、好主意 Kai、

    我将在下周开始、以便了解它何时开始出现意外行为

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以我做了更多的调查。 我将输入短接至仪表放大器、并断开任何其他电路。 然后 IA 的输出电压符合预期。 移除短路并重新连接电路、问题再次出现。 因此、我决定测量输入电压、发现它们之间的差异很小。 然而、当增益为1000时、小电压差分放大并在输出端看到。

    因此、我决定更改清洁电路板的方式、并确保其确实干净。 尽管在输出端仍然很难获得非常可靠的电压、但这对我们有很大帮助。 因此、我认为、在这样高的增益下、电路板需要非常干净、并且没有到接地或其他电源的泄漏路径。

    我确实有一个不同版本的此设计、它使用运算放大器和高通滤波器向基准引脚提供反馈。 这是一个更好的选择、但我没有因为其他原因使用它。