我的 INA333的偏移输出有问题。 我将基准引脚设置为+0.5V。 我使用+5V 单电源为器件供电。 Vout1上 INA333的输出 不是+0.5V。 它可能因器件而异、观察到的电压介于0.1V 至1.1V 之间。 我知道到基准引脚的+0.5V 信号是稳定的。 我看不到电路有什么问题。 感谢您的任何帮助。 我连接了电路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我很幸运地尝试插入原理图
尊敬的 Kai:
我尝试将 R2和 R6降低到240K、但仍然有问题。 电路板已经过清洁并在安静的环境中进行了测试。
出现这种低共模电压的原因是我可以使用的元件数量受到限制等 我的输入信号为+/- 450uV 峰值。
我将在下一次迭代中增加共模电压、但我不理解的是、当输入短路时、基准引脚上的电压(+0.5V)不会保持+0.5V 的输出偏置。 我是否误解了基准引脚的使用?
所以我做了更多的调查。 我将输入短接至仪表放大器、并断开任何其他电路。 然后 IA 的输出电压符合预期。 移除短路并重新连接电路、问题再次出现。 因此、我决定测量输入电压、发现它们之间的差异很小。 然而、当增益为1000时、小电压差分放大并在输出端看到。
因此、我决定更改清洁电路板的方式、并确保其确实干净。 尽管在输出端仍然很难获得非常可靠的电压、但这对我们有很大帮助。 因此、我认为、在这样高的增益下、电路板需要非常干净、并且没有到接地或其他电源的泄漏路径。
我确实有一个不同版本的此设计、它使用运算放大器和高通滤波器向基准引脚提供反馈。 这是一个更好的选择、但我没有因为其他原因使用它。