This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518:双电源+/-2.5V

Guru**** 2965750 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6518, OPA859, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/803615/lmh6518-split-supply--2-5v

器件型号:LMH6518
主题中讨论的其他器件: OPA859、 THS4541

您好!

我正在尝试寻找方法、将用作缓冲器的两级(正负侧) OPA859连接到需要1-4V CM 范围的 LMH6518。

由于 OPA859不是轨到轨运算放大器、因此它不能与大约3Vpp 的最大 OPA859摆幅搭配使用。

它可以通过将 THS4541 (或另一个 FDA)用作 CMV 移位器来实现、但我不希望这样做、因为它会降低噪声性能、因为我将并联使用4-OPA859 (而不是一个)来降低其噪声。

因此、如果适用、一种选择是在双电源拓扑下使用 LMH6518。 这是可行的吗? LMH6518内部的数字电路在+3.3V 电源轨下是否仍能正常工作?

我不担心 LMH6518的输出中 CMV 的范围是 GND、因为将使用 FDA 来驱动 ADC。

那么、可以使用+/-2.5V 的双电源运行 LMH6518吗?

提前感谢

Manos Tsachalidis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manos、您好!

    我看不到 LMH6518如何在+/- 2.5V 电压下工作。尤其是由于没有负电源引脚、因此您无法为器件提供负电压。 FDA 似乎是将 VCM 转换为所需内容的最可能选择。

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    接地可以充当大多数器件的负电源、但在这里、您还需要将控制逻辑电平转换为基准电压、使其关闭-2.5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。 通过将 OPA859级的电源轨设置为+4V 和-1V、我能够将其与 LMH6518直接连接。 (LMH6518由单个5V 电源供电)。

    OPA859输出的 CMV 设置为1.5V、这仍然在 LMH6518有效范围(1-4V)内、并且其输出摆幅能够达到预期的最大电平。

    因此、我不需要中间 FDA 级。

    谢谢

    此致

    Manos Tsachalidis