Other Parts Discussed in Thread: LMH6518, OPA859, THS4541
主题中讨论的其他器件: OPA859、 THS4541
您好!
我正在尝试寻找方法、将用作缓冲器的两级(正负侧) OPA859连接到需要1-4V CM 范围的 LMH6518。
由于 OPA859不是轨到轨运算放大器、因此它不能与大约3Vpp 的最大 OPA859摆幅搭配使用。
它可以通过将 THS4541 (或另一个 FDA)用作 CMV 移位器来实现、但我不希望这样做、因为它会降低噪声性能、因为我将并联使用4-OPA859 (而不是一个)来降低其噪声。
因此、如果适用、一种选择是在双电源拓扑下使用 LMH6518。 这是可行的吗? LMH6518内部的数字电路在+3.3V 电源轨下是否仍能正常工作?
我不担心 LMH6518的输出中 CMV 的范围是 GND、因为将使用 FDA 来驱动 ADC。
那么、可以使用+/-2.5V 的双电源运行 LMH6518吗?
提前感谢
Manos Tsachalidis