This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA208:输入阻抗的 INA208容差

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/803846/ina208-ina208-tolerance-of-input-impedance

器件型号:INA208

您好、支持团队  

如 D/S 第23页 、9.2.2.3中提到的输入滤波、  

可 kΩ 将5 kΩ 项替换为5 kΩ–30%、(或3.5 kΩ)或5 +来计算对增益误差的总影响
30%(或6.5 kΩ)。

我的客户只是想知道为什么输入 阻抗具有如此高的+/-30%容差?

如果是、内部分压电阻器的 容差如何、该部件是否还具有+/-30%的容差?  

例如、3.5k Ω 与350k Ω 匹配、6.5k Ω 与650k Ω 匹配? 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    通常、标准制造工艺中所实现的电阻会表现出巨大的生产容差。 但生产容差对这些电阻器的比率没有任何影响。 换句话说、所有电阻器值与标称值相差完全相同的因子。 因此、共模抑制和其他重要参数不受这些生产容差的影响。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    Kai 完全正确。 在集成电路内电阻器的设计和生产中、确保严格控制内部电阻器之间的比率和匹配、而不是这些电阻器的绝对值、这会更加容易和高效。 主要性能参数是电阻器的比率和匹配、如 CMRR、Vos、增益误差等

    因此、您不应尝试向输入网络添加大电阻器以更改闭环增益、并假设您知道内部电阻是多少。 您可能无法获得所需的增益并降低器件性能。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应