请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA208 您好、支持团队
如 D/S 第23页 、9.2.2.3中提到的输入滤波、
可 kΩ 将5 kΩ 项替换为5 kΩ–30%、(或3.5 kΩ)或5 +来计算对增益误差的总影响
30%(或6.5 kΩ)。
我的客户只是想知道为什么输入 阻抗具有如此高的+/-30%容差?
如果是、内部分压电阻器的 容差如何、该部件是否还具有+/-30%的容差?
例如、3.5k Ω 与350k Ω 匹配、6.5k Ω 与650k Ω 匹配? 我是对的吗?