This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124:测试期间对 LM124可能施加的应力

Guru**** 2525770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/812184/lm124-possible-stress-to-lm124-during-test

器件型号:LM124

在测试期间对 LM124可能施加的应力

:开放提供案例详细信息或评论:尊敬的 TI,此问题与在未供电的电路中将电流应用于未供电 LM124 IC (TI“基本器件型号”77043012A)的四个运算放大器部分中任何一个部分的输出的安全性有关。 特别是在使用飞探针机进行测试的电路中、LM124部分的输出一次会受到+4.5V 单个5ms 脉冲的影响、 或-4.5V (取决于电路配置)通过100欧姆的单个电阻器、首先 相对于连接 V-电源输入的接地轨、然后相对于 V+电源输入。 V+电源输入连接到12V (VCC)电源轨、由于电路板未通电、因此在这些测试期间电压为0V。 VCC 和接地轨之间存在21µF μ F 的电容。 因此、在每次测试的第一个瞬间、施加的脉冲似乎介于输出和 V+电源输入以及输出和 V-电源输入(接地)之间。 流经 电容器的电流的绝对值 将下降未知量、并且随着该电容充电、下降速率未知、具体取决于输出与 V+和 V-电源输入之间的内部路径特性。 假设芯片内的功能组件和寄生组件都将在本测试的5ms 应用中传导电流,最大功率级别为203mW,电流限制为45mA 和4.5V,特别是在有希望正确假定没有电压击穿的情况下, 似乎只有当这种功率耗散会在5ms 的时间内引起足以损坏芯片的温度上升时、才会发生损坏、这是因为芯片应力会导致芯片破裂、或者热效应会改变组件的特性。 似乎可以合理地怀疑芯片设计人员可能已经充分了解这种情况的"物理特性"、从而确信在这5ms 的应用时间内、这种耗散水平 将是一个数量级以下的数量级、在这个级别上、可能开始认为损害的可能性是可能的。 如果不能声明“这些测试不会产生压力”,我们就面临着更换数十个高价值航空电子组件中每一个组件上的设备的前景。 根据上述信息、此测试是否可以视为良性、尤其是 仅执行一次测试时? 我们非常感谢你对这种情况的分析。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    为何在航空电子设备应用中执行此类风险测试? 您希望通过该测试检查什么? 成功焊接到电路板上的 OPAMP?

    对电源轨之外的 OPAMP 施加电压是不好的做法。 流经芯片的电流路径被形成、在正常运行下永远不会出现。 电流高达45mA。 我不会这么做。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    此外、我们 不想将电流施加到该芯片上。  该测试针对连接到此 OPAMP 的器件、错误地设置了该器件、并且已删除、不会再次应用该器件。

    由于该测试、组件似乎未受损、因此向 TI 提出了一个问题、以了解制造商对放大器电路的了解是否可以免除所施加的短期电流的责任。

    如果可以确定 芯片中的电路能够容忍这种短暂的过流情况、这将给我们带来很大的好处。  我认为、这又回到了情况的物理性质以及可能经历的热应力。

    感谢你的答复。  如果您能提供任何其他信息、我们将不胜感激。

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    遗憾的是、我无法具体回答您的问题、因为我不是 TI 的员工。 但从 LM124的功能方框图可以看出、流经 LM124的电流路径很危险。 不知道此电流路径是否实际存在以及是否存在实际风险、尽管...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华

    第一个正电流实际上从 P 型掺杂材料的电阻器流入端接至 Vcc 的 N 型掺杂容器。 在电流高得多的情况下、Kai 的标记图中的红色路径也会进行。

    所描述的电流相当高。 我不会期望损坏、但我不能说没有损坏、因为该电流路径不是设计为通过电流。 TI 不能因此承担任何风险。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kai。   感谢您就此进行咨询。

    其他应用工程师可能会考虑这个问题、尤其是会为 TI 说话的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronald、IS

    您 对该测试错误导致的损坏的立场 是可以理解的。  关于不会预期造成损害的说法是令人鼓舞的。

    有趣的是、我对 Kai 的评论出现在下面、我的电脑在收到包含您的评论的电子邮件之前不到一秒就作为回复离开了。

    非常感谢您的意见、因为我非常感谢 Kai 的意见。  谢谢你。

    EED Riess