Other Parts Discussed in Thread: XTR115, XTR116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XTR116 主题中讨论的其他器件:XTR115、
您好!
如果热条件不成问题、我们能否消除 Q1以下的问题?
此致、
Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kuramochi-San、
感谢您的发帖。
在决定省略外部晶体管并仅依赖 XTR116内部晶体管的应用中、性能可能会更差。 该内部晶体管中耗散的功率会使 IC 发热、并导致前端电路出现温漂误差。 建议使用外部晶体管来避免这些片上热感应误差。 但是、如果您使用的电源电压使内部晶体管的功率耗散保持在较低水平、则应用可能不会受到太大的影响。
Tamara Alani