This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:无 Q1晶体管

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR115, XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811909/xtr116-without-q1-transistor

器件型号:XTR116
主题中讨论的其他器件:XTR115

您好!

如果热条件不成问题、我们能否消除 Q1以下的问题?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TQ、

    省略 Q1将更改输出电路以及所有相关的电流和电压电平。 此外、内部晶体管不适合提供所有输出电流。 它会像外部晶体管一样升温、但在 XTR115小得多的裸片上。 这可能会使 XTR115过热、并且有可能损坏芯片。 您得到的最起码是与温度相关的误差增加。

    Kai   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    感谢您的发帖。

    在决定省略外部晶体管并仅依赖 XTR116内部晶体管的应用中、性能可能会更差。 该内部晶体管中耗散的功率会使 IC 发热、并导致前端电路出现温漂误差。 建议使用外部晶体管来避免这些片上热感应误差。 但是、如果您使用的电源电压使内部晶体管的功率耗散保持在较低水平、则应用可能不会受到太大的影响。  

    Tamara Alani