Other Parts Discussed in Thread: THS4552
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4552 你(们)好
我已检查 THS4552规格、
Vs+- Vs-= 5.5V 时的绝对最大额定值
输入/输出电压范围为(Vs-)-0.5和(Vs+)+0.5
输入/输出电压范围为(Vs-)-0.5和(Vs+)+0.5
BTW
规格页32:图71。 直流耦合单端到差分衰减器设计
它显示 VS+= 5V/VS-=-0B。 但对于 IN-、Vs =+/- 18
它是否正常工作? 为什么?
它显示 VS+= 5V/VS-=-0B。 但对于 IN-、Vs =+/- 18
它是否正常工作? 为什么?
另一个问题。
如果我的 Vs+=5V、Vs=0V,Vcom=2.5V。
我可以使用-150mV~150mV 的输入信号吗?
如果是,Vcom=2.5V 吗?
如果我的 Vs+=5V、Vs=0V,Vcom=2.5V。
我可以使用-150mV~150mV 的输入信号吗?
如果是,Vcom=2.5V 吗?