This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4552:THS4552 Vin 电源问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/812070/ths4552-ths4552-vin-power-question

器件型号:THS4552

你(们)好

     我已检查 THS4552规格、  

Vs+- Vs-= 5.5V 时的绝对最大额定值
输入/输出电压范围为(Vs-)-0.5和(Vs+)+0.5
BTW
规格页32:图71。 直流耦合单端到差分衰减器设计
它显示 VS+= 5V/VS-=-0B。 但对于 IN-、Vs =+/- 18  
它是否正常工作? 为什么?
另一个问题。
如果我的 Vs+=5V、Vs=0V,Vcom=2.5V。
我可以使用-150mV~150mV 的输入信号吗?
如果是,Vcom=2.5V 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerr、

    它的工作原理是电阻分压器 RG1和 RF1。 这会降低 OPAMP 输出端的输入电压摆幅。

    是的、+/-150mV 是可能的。 图71还显示了双极输入电压。 是的、Vcom 为2.5V。

    始终在使用单电源时、必须生成基准电压(此处为1/2 Vs)、以允许双极输入信号摆幅产生双极输出信号摆幅。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerr、  

    如果没有您的特定电路、很难确定+/-.15V 输入-由于共模环路会使输入引脚电平向上移动、因此使用2.5V Vocm 控制可能会很好。您的源极需要灌入该电平位移电流、 输入引脚的实际范围在单电源上限制为-0.1V、如此处的规格所示-此外、我尝试重申我在本文第二部分的数据表中提出的一些 I/O 摆幅问题、  

    https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=564993