请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1311-Q1 主题中讨论的其他器件: AMC1311
大家好、
客户希望使用 AMC1311-Q1检测电池电压。 在此应用中、需要电池反向电路。 如果电池的位置相反、检测电压将为负、最大负电压约为-2V。
建议的 absolution 输入电压为-2V、最大最小电压为 GND1-6V、因此我认为对于 AMC1311-Q1、-2V 电压是可以的。 而指定的线性电压输入电压满量程电压为-0.1V~2V。
这是否意味着输出电压不是线性的、输入电压是低于-0.1V? 如果输入电压为-2V、输出电压是多少?
客户希望通过检测电压来识别电池状态。 也就是说、如果电池反向、AMC1311可输出可与正常正电压区分的电压。 您能告诉我们 AMC1311-Q1能否做到这一点吗?
此致、
莱纳