Thread 中讨论的其他器件: OPA827、 OPA828
各位专家、您好!
我计划将 OPA627用于电流跟随器电路。
但它看起来是旧器件。
OPA627有替代器件吗?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Ryo、
我认为 OPA827旨在作为 OPA627的新世纪更新
Akashi-San、
OPA627是一种传统的高性能运算放大器、可提供非常高的总体电气性能。 尽管它应该在未来一段时间内可用、但 TI 认识到我们的客户需要一种现代、低成本的替代产品。 为了满足这一需求 、我们开发并 推出了新的 OPA828。 OPA828 产品说明 显示了低失调电压、低漂移、低噪声、45MHz、36V JFET 输入、 RRO 运算放大器。
您可以在此处找到所有 OPA828信息及其数据表链接:
http://www.ti.com/product/OPA828
如果您对将 OPA627替换为 OPA828有任何疑问、请告诉我。
此致、Thomas
精密放大器应用工程