This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA627:OPA627的替代器件

Guru**** 2561910 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA627, OPA827, OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/810884/opa627-alternative-device-for-opa627

器件型号:OPA627
Thread 中讨论的其他器件: OPA827OPA828

各位专家、您好!

我计划将 OPA627用于电流跟随器电路。

但它看起来是旧器件。

OPA627有替代器件吗?

谢谢、此致、

Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ryo、

    我认为 OPA827旨在作为 OPA627的新世纪更新

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa827.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、

    OPA627是一种传统的高性能运算放大器、可提供非常高的总体电气性能。 尽管它应该在未来一段时间内可用、但 TI 认识到我们的客户需要一种现代、低成本的替代产品。 为了满足这一需求 、我们开发并 推出了新的 OPA828。  OPA828 产品说明 显示了低失调电压、低漂移、低噪声、45MHz、36V JFET 输入、 RRO 运算放大器。

    您可以在此处找到所有 OPA828信息及其数据表链接:

    http://www.ti.com/product/OPA828

    如果您对将 OPA627替换为 OPA828有任何疑问、请告诉我。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的评论。

    它看起来很好。 我将检查 OPA827。

    此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    非常感谢 您的评论。

    我知道 OPA627 是一种传统的运算放大器。  OPA828 看起来非常好。

    我将查看 OPA828 数据表。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    请 µs、OPA828比 OPA627快得多、45MHz 与16MHz µs、150V/μ s 与55V/μ s。 因此、OPA828可能需要在布局和去耦方面进行额外的努力。

    OPA627 (仍然是)是一款出色的超高质量 FT-OPAMP、如果我记得正确的话、它会在90年代上市。 当时、我们在要求非常严苛的精密测量应用中使用了该运算放大器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 OPA627大概是1988年的介绍- OPA827是将该功能迁移到一个更新的过程的最初尝试-显然不是完美的、 OPA828是一款速度快得多的最新版本-实际上、它在增益为1时为100Mhz、并将 GBP (来自此表)更新为45MHz、