This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:LMH5401

Guru**** 2563710 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/810842/lmh5401-lmh5401

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

你好!

我对 LMH5401有疑问。 如果我仅使用 LMH5401的一个输出(单端输出:OUT+单独和 OUT 单独)和差分输入(如方案1中所示)、则共模抑制比会发生什么情况? 它是相同还是更小?

方案1

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午安东  

    有点奇怪的问题? 您的输入平衡-非平衡变压器被测者无需担心输入 CM 信号。 仅使用 FDA 输出的一侧将显示信号、但您可能已经失去了 HD2性能-需要两侧都保持二次谐波下降。 如果您需要单端版本的差分输出、请考虑这样的情况-您的输入平衡-您的平衡-非平衡变压器可能是带限点、而这种方法是非常宽带的、

    您可以将电阻器调整为该拓扑中所需的值、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael!

    抱歉 、您的陈述不实。 г 不能使用平衡-非平衡变压器、因为我使用以极低 频率(约100Hz)启动的信号。 我知道 HD2、有一个答案是通过仅使用一个输出来降低 HD2。

    如果在全差分放大器的两个输入上都有一个*正弦波和一个*正弦波、并且在新的模子上只使用其中的一个输出、那么 CMRR 会发生什么情况、我对此很感兴趣。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的图显示了一个输入平衡-非平衡变压器、那么、如果我在输入平衡-非平衡变压器次级上驱动一个中心抽头、您可能意味着说什么? 嗯,无论您如何使用输出信号,内部 CM 环路都会抑制直流到>1GHz 的共模输入。 因此、如果您想象一个中心抽头生成的输入信号、您可以运行 TINA 仿真、将其用作输入信号、并将抑制跟踪到输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、如果您将两个输入驱动在一起、共模环路将尽力在输出引脚上抑制这种情况。 因此、当 CM 环路增益滚降时、该输入应存在非常小的残留随着频率的增加而增加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这无关紧要、如果我只使用一个输出吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、silms 不是可行的、测量一个输出只能提供17.9dB 的抑制。  

    如果我测试输出 CM、我实际上得到的抑制更小? 我找不到任何对此有帮助的规格或图-可能是建模错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了不同的 FDA、具有不同的建模流程、这是我预期看到的-这里是单端输出  

    然后是 CM 输出  

    CM 输出变化不大、我必须相信 LMH5401模型不在这里、但该器件应该具有这种行为、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我获得了下一个结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Michael。

    我也在 TINA-TI 和 LTSPICE 中对此过程进行仿真。

    只有一个问题。 如果我们认为仿真结果、或者在仅使用一个输出时 CMRR 会大幅降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来更好、想知道为什么我不能获得这样的结果- R 值太低? 我不确定是否与型号匹配、我认为在 EVM 板上尝试是很容易的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了您的方案。 获得下一个结果。 也不知道、您的仿真为什么会给出这些结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的负电源电压为+2.5V、修复后可提供正确的结果-这是否满足您的要求、