This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA549-HiRel:采用 OPA192且具有更高直流精度和漂移的 OPA549-HiRel 复合放大器

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA549-HIREL, OPA192, OPA549, THS3491, OPA191, OPA211, LM3886, OPA210, OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801692/tina-spice-opa549-hirel-composite-amplifier-for-opa549-hirel-using-opa192-with-improved-dc-accuracy-and-drift

器件型号:OPA549-HiRel
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA192OPA549THS3491OPA191OPA211LM3886OPA210OPA548

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我想使用 OPA192 + OPA549-HIREL 构建一个复合放大器、该放大器具有更高的直流精度和漂移性能。 请帮我解决此电路问题吗? 我使用 TI-Tina 构建一个、但存在仿真收敛错误、我也不知道它是否可以提高直流和温度漂移性能。

e2e.ti.com/.../opa549_5F00_composite.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Byliu:

    不要过分依赖这些仿真。 构建电路并使用实际负载对其进行测试!! 相信我、这将改变一切。 谁说小信号过冲与您完全相关? 电机的电感最终会吸收这些电感。 但请查看真实世界的草地、而不是有问题的模拟。

    进行仿真只是开发的起点。 它们可能很有用、但也会产生毫无意义的结果。 在我的卡雷尔做模拟时,我得到了不可计数的血腥鼻子。 该仿真可以为您提供如何消除相位裕度侵蚀的提示、例如、在这里和那里引入相位超前电容或引入分压器。 但只有测量结果才能告诉您实际发生了什么。

    一个测量值值得进行100次仿真!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai 的真实情况、

    但是、产品组拥有模型与器件的效率-是的、 在实验室中进行简单的测量将会在很大程度上设定方向-我认为您不想在复合电路中使用具有交叉死区的器件、无论怎样-如果您可以避免使用该器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai、Michael:

    感谢你的帮助。 我将构建一个、但仿真结果确实会影响我的设计方案。 如果 TI 能够正式测试和验证、情况会好得多。

    最初、我想设计一个复合高电流驱动 器、在一个载波卡中包含高电压监控和分流电流监控功能、以及位置检测器和二极管驱动器。 现在、我将使用通过有线连接器连接的两个小型载波单独构建它们。 对于 OPA549器件、我将设计一个裸 OPA549电路(没有复合的第一级 OPA192)。

    幸运的是,OPA549在我们的国家被用于一些 HiFi 音频放大器(我不知道交叉频是否会影响到 Hi-Fi 质量),我订购了一个(40美元)。 我将在我回家后向您分享结果。 尽管需要进行一些调整、例如、移除输入和输出端的直流阻断电容器。)

    本源