This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2272:输入保护

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/808676/tlc2272-input-protection

器件型号:TLC2272
主题中讨论的其他器件:OPA196

尊敬的团队:

我们从一些 E2E 帖子中了解 到 TLC2272CPW 在输入端具有一些高级 ESD。 我们的客户对内部钳位二极管有一些疑问:

  1. TLC2272CPW 的输入端是否有内部钳位二极管? (假设是、因为 ESD 容差)
  2. 我们是否还可以使用这些电阻器限制电流、从而钳制输入信号?
  3. 如果是、流经内部钳位二极管的最大允许电流是多少?

我旁边还有一个问题:  

4.部件已经有点旧了-您是否有此类别中较新的部件的建议?

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我的以下评论:

    1. TLC2272CPW 的输入端是否有内部钳位二极管? (假设是、因为 ESD 容差)。   是的。  每个 I/O 引脚和两个电源之间都有反向偏置 ESD 保护二极管。
    2. 我们是否还可以使用这些电阻器限制电流、从而钳制输入信号?   是的。 但是、由于这样做会超出输入共模电压线性范围、因此您应该期望响应延迟。
    3. 如果是、流经内部钳位二极管的最大允许电流是多少?  流经 ESD 保护二极管的最大直流电流为5mA -请参阅下文。  对于短脉冲(几微秒或更短)、最大电流可能会高10倍。  
    4. 器件已经有点旧了-您是否建议在此类别中使用较新的器件?   有关替代器件、请查看 OPA196。

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的回复和新器件推荐。 我将与客户讨论。

    此致
    Martin