Other Parts Discussed in Thread: THS4541, OPA857
无
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zhongya Wang、
使用 TINA 仿真在制造之前检查这些问题是一个很好的选择、在仿真中解决这些问题总是一个很好的选择。 现在、为了确保我正确理解您的问题、您的电路中似乎存在意外或不良的线性度、以及将 ADC 与电路其余部分匹配的问题。 我目前正在为您的电路行为提出一些想法、但我想我自己尝试并仿真设计。
是否有任何其他参数、也许我需要 TINA 中准确的仿真条件(如源设置等)来复制您的仿真? 我能估计的越接近、在屏幕上看到您的设计行为、我就越能更快地向您提出进一步的建议。 即使是用于选择 ADC 的值等参数也会有所帮助。 我将为您链接一篇有趣而有用的文章、以防您需要此类系统的某些上下文: https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=483&doc_id=565005
请告诉我、这是否不是您正在寻找的帮助、或者我是否可以提供更多帮助。
此致、
阿尔茨
您好、Zhongya、
由于 OUTN 始终等于最大 TIA 输出电压、因此 FDA 仅会在电流增加和 TIA 输出电压降低时看到负差分输入电压。 FDA 增益为正、因此输出也仅为负。 要使用全双极(±)差分输出、必须创建双极(±)差分输入。 为此、应将 FDA 输入基准节点(现在是 OUTN)设置为 TIA 输出电压中点(1.215V)。 这样、0电流为您提供 ADC 输入端的最大正 FDA 输出、而不是0V。 要25Ω 1.215V (174Ω Ω+ 25Ω Ω)基准电压、可以将 OUTN 和 R36替换为 FDA 的 Rg (174Ω Ω+Ω)的 Thevinin 等效电阻分压器。 这是我关于此问题的指导手册。 在这种174Ω 下、电阻分压器值应为315Ω Ω 和540Ω Ω(F=1.215V/3.3V、E=8 Ω+ 25Ω Ω 199Ω Ω)。
如果您不希望将 FDA 基准与 TIA 隔离、则可以通过电阻分压器放置 OUTN、然后增大 Rg。 182Ω 值为(25Ω Ω)、OUTN 的接地值为49Ω Ω、R36=8 Ω。 请注意、它将消耗更高的功率以适应低25Ω Ω 内部电阻器。
此致、
肖恩
您好 Sean、
非常感谢。事实上、正如您所说的、输出也只是负。 因此、FDA THS4541的输入基准节点应正确设置。
您的已连接文件非常有用、但我不知道为什么这里的中点为1.215V、正如您所说的。此外、TIA 是差动输出、与您的示例不同。 您是不是说 TIA OPA857的 OUTN 始终为1.81V、因此 它相当于 FDA THS4541的 INP 的单端输入?
期待您的回复。
通常情况下、光电检测器是单极的、
要使用 ADC 的全差分输入范围、您需要从信号生成的方向直流偏置 FDA 输出接近满量程。 需要成为 FDA 非信号侧相加结的电流源。 该电流源可以像基准电压的电阻器一样简单(然后将该噪声增益与信号侧的接地电阻器匹配)、也可以是以多种方式中的任意一种方式构建的实际电流源。 您最终会关注该偏移电流源的噪声和噪声增益影响。 您可能不需要精度、但这里有一个很好的精度-
我不确定这里的极性、但我在这里展示的是极性。 实际上、我注意到现在输出被交叉、电流源需要位于另一侧。