在5V 和低 Rload 时、增益较低。 VCC 与 Rsense 相连、如 您的典型应用原理图、数据表第1页所示。
我的原理图 Rsense = 0.1欧姆、RefA 和 RefB 接地、单向电流
典型 Iload = 1A、Rload = 4.9欧姆 、测得的 Vsense = 0.1V
输出电压应为10V。 它要低得多、大约6V (增益不再是100X)将 Rload 增加到10欧姆可提供正确的结果。
如果我断开 Vcc 与 Rsense 的连接并将 Vcc 从外部引入、如果由 Vcc=12V 供电、电路在5V/1A 时工作。
在解释数据表时、我是否遗漏了什么? 我至少 需要一个标准来更改为外部 Vcc。
谢谢你。