This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8481:LMP8481-H、电压小于10V 且 Rload 值较低

Guru**** 2507355 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/802471/lmp8481-lmp8481-h-at-voltages-less-than-10v-and-low-rload-values

器件型号:LMP8481

在5V 和低 Rload 时、增益较低。 VCC 与 Rsense 相连、如  您的典型应用原理图、数据表第1页所示。

我的原理图 Rsense = 0.1欧姆、RefA 和 RefB 接地、单向电流

典型 Iload = 1A、Rload = 4.9欧姆 、测得的 Vsense = 0.1V

输出电压应为10V。 它要低得多、大约6V (增益不再是100X)将 Rload 增加到10欧姆可提供正确的结果。

如果我断开 Vcc 与 Rsense 的连接并将 Vcc 从外部引入、如果由 Vcc=12V 供电、电路在5V/1A 时工作。

在解释数据表时、我是否遗漏了什么?  我至少 需要一个标准来更改为外部 Vcc。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    LMP8481的 Vout 限制为 VCC 输入电压。 因此、当您使用12V 电源为其供电时、它能够一直达到10V。 我不知道当您具有 VCC 时、如何在输出电压下获得高于5V 的电压。 除非您有其他东西将电压上拉。 希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示、电源电压不必大于负载源电压。 76V 负载源与5V 电源配合使用。

    我的理解是、有一个内部稳压源在内部提供14V 电压、而该稳压器的工作电压低至4.5V 的最小电压

    需要澄清一下、我可能对数据表的措辞有疑问、 我是否 应该添加、 但5V 负载源不适用于5V 电源?

    我所提供的指导是、如果负载源小于10V、您需要从外部引入 Vcc、但我没有该指导的源或理由。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阅读完数据表后、第8.3.10段看起来具有我要查找的标准、并且与您的解决方案相匹配。

    谢谢你