This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:噪声测量- OPA2333P

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/808682/tina-spice-tina-ti-noise-measurement---opa2333p

器件型号:Tina-TI
主题中讨论的其他器件: OPA2333

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

需要帮助了解如何 通过仿真(例如 R1、R2、R3等)测量电路中各个组件的噪声贡献

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    这可以通过在 TINA-TI 中运行一个噪声分析来完成(可在 Analysis > Noise Analysis 下找到)。 为了查看单个电阻器的噪声贡献、您必须手动将所有其他电阻器的温度设置为-273.15的绝对温度、如下所示。 这会有效地"关闭"每个电阻器的电阻器热噪声。

     

    遗憾的是、在仿真中禁用 OPA2333模型的噪声贡献并不简单。 但是、应该可以通过分析每个电阻器的噪声贡献来比较所有电阻器噪声禁用时的电路噪声(这将捕获来自 OPA 的噪声贡献)。

    有关噪声分析的更多信息、请参阅我们有关该主题的 TI 高精度实验室系列、该系列可在以下网站找到: https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-noise-1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexander Davis、

    大家好、感谢您的回复。

    尝试您建议的方法。

    我已经学习 了 TI 教程。 它不讨论单个组件的噪声测量。