您好!
阅读 LM2904和 LM2904B 的数据表、我发现 LM2904和 LM2904B 之间的一个关键区别是 LM2904规定、如果您使用+5V 电源为其供电、并且 RL < 10K、则输出电压摆幅可降至接地的20mV、 至少是我读取它的方式。 如果我 正确读取数据表、LM2904B 将仅高于接地电压。 我从 DigiKey 购买了 LM2904DR 运算放大器。 它们似乎削波了接地电压0.65伏、这让我认为我得到的是 LM2094B 运算放大器、而不是 LM2904运算放大器。 如何分辨我的需求。 我以为我选择了 LM2094而不是 LM2904B、通过引脚排列 LM2904DR、但我肯定会错、或其他问题。 可以帮我解决这个问题吗? 如果原理图有帮助、我可以提供帮助、它附在这里。
谢谢、
Rob