This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:如何分辨 LM2904B 和 LM2904之间的差异?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807672/lm2904-how-do-i-tell-the-difference-between-the-lm2904b-and-lm2904

器件型号:LM2904

您好!

阅读 LM2904和 LM2904B 的数据表、我发现 LM2904和 LM2904B 之间的一个关键区别是 LM2904规定、如果您使用+5V 电源为其供电、并且 RL < 10K、则输出电压摆幅可降至接地的20mV、 至少是我读取它的方式。  如果我 正确读取数据表、LM2904B 将仅高于接地电压。  我从 DigiKey 购买了 LM2904DR 运算放大器。  它们似乎削波了接地电压0.65伏、这让我认为我得到的是 LM2094B 运算放大器、而不是 LM2904运算放大器。  如何分辨我的需求。  我以为我选择了 LM2094而不是 LM2904B、通过引脚排列 LM2904DR、但我肯定会错、或其他问题。  可以帮我解决这个问题吗?  如果原理图有帮助、我可以提供帮助、它附在这里。

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    LM2904和 LM2904B 是非常相似的产品。 最大的区别是用于测量 VOL (低输出摆幅)的方法。

    请注意、LM2904B 必须在低电压下吸收50uA 电流、在高达1V 的电压下吸收1mA 电流。  LM2904无需灌入任何电流即可获得20mV 或更低的电压。 如果从电路板上移除 LM2904、则输出将为零。 LM2904不得以20mV 的电压拉取电流。 这是四十年前撰写此规范时的一个了不起的壮举。  

    LM2904在 Vo=200mV 时具有(25C)输出电流规格、最小值为12uA。 对于 LM2904B、150mV 时的最小电流为50uA。  

    有关这些器件的信息、请参阅应用手册的第9页。  http://www.ti.com/lit/pdf/SLOA277?jktype=tech_docs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron、

    解决它的方法。  连接到的声卡将电流发送回运算放大器、而运算放大器输出中的发射极跟随器将进入截止状态。  我们需要180欧姆的额外负载来解决它。  感谢给我们的好建议!

    Rob