This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA217:INA217幻象供电应用

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799969/ina217-ina217-phantom-power-application

器件型号:INA217

您好、先生、

我们的客户希望将 INA217用于幻象供电应用。

但有一些问题、我想与您再次核实一下。

Q1、幻象功率电流限值 R 是否为6.8K (R1和 R2)?
Q2、如果电流限制 R 是 R1& R2、那么推荐的封装是什么?
Q3、如果我们更改 R1和 R2、有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    6K8由国际标准提供、不应更改。 此外、6k8电阻器必须非常精确。 我建议制造容差为+/-0.1%。 而且、与最坏的情况一样、它们必须承受0.34W 的热耗散、我会将它们的物理尺寸变大。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    Kai 正确。 此外、请参阅以下有关使用运算放大器的幻象供电的应用报告: www.ti.com/.../sboa320a.pdf

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai 和 Tamara:

    感谢您的支持。

    Hugo