请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA217 您好、先生、
我们的客户希望将 INA217用于幻象供电应用。
但有一些问题、我想与您再次核实一下。
Q1、幻象功率电流限值 R 是否为6.8K (R1和 R2)?
Q2、如果电流限制 R 是 R1& R2、那么推荐的封装是什么?
Q3、如果我们更改 R1和 R2、有任何风险?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.