This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:添加额外输出通道时输出发生变化

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799068/opa551-output-changes-when-adding-extra-output-channel

器件型号:OPA551

大家好。

我将使用应用手册

http://www.ti.com/lit/an/snoa474a/snoa474a.pdf

以使用 OPA551创建 Howland 电流泵

我将使用两个电流泵。

情况0)时的电阻器值。

当我使用1k 欧姆作为每个电流泵的负载时、示波器会显示预期输出。

案例1)当手腕有负载时-我已获得 IRB 批准

我使用四 个 H124SG Covidien 电极。 连接是

A:左手腕位置2 (红色)-示波器探头1 -电流泵1 (U2的正输入引脚)

B:左手腕位置1 (黑色)-探头1定位夹-接地

C:右侧手腕位置2 (红色)-示波器探针2 -电流泵2 (U4的正输入引脚)

D:右侧手腕位置1 (黑色)-探针2定位器夹-接地

这是输出。

通道2上不应有任何内容(显示0V)。 令人惊讶的是、会生成与通道2类似的输出、即"镜像输出"。

一个令人惊讶的观察结果;

如果我断开第二个电流泵与右手腕(位置2、C)之间的连接、

探头2显示、U4的正输入显示-10V 等负电压。

虽然人体手腕并非纯电阻性、但当两个手腕都连接到电极时、发现负电压很有趣。

-请问为什么会观察到这种负电压?

-我提到了"镜像输出"。 我如何解决这个问题以不生成镜像输出?

我将会交替使用电流泵(使用左侧泵1秒钟->停止该泵并使用另一个泵1秒钟->。。。)

或同时(左侧泵在100Hz 时提供0.1mA、右侧泵在200Hz 时提供0.05mA)。

但是、这种镜像现象不能让我做到这一点。 我非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    两个测量点均通过1...2k Ω 的低欧姆体电阻进行连接!

    请注意、通过这种设置、有一个电流流流过人体心脏!! 这会让你死亡!!!!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解。 我的电源现在将电流限制为0.5mA。

    BTW、有什么想法、为什么会发生波动/镜像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、正如我写的、两个测量点都通过1...2k 欧姆(血液、淋巴液、细胞液体等)的低欧姆体电阻进行连接。 血液、淋巴液和细胞液体在"探针1"和"探针2"之间存在短路。 它们处于几乎相同的电位。 就像您将一根导线从"探头1"安装到"探头2"一样。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="kai klaas69"]正如我所写的,两个测量点都是通过1...2kOhm 的低欧姆体电阻进行连接的[/引用]

    哦、我看、Kai。

    [引用 user="kai klaas69"]探测1和探测2之间的短路

    对于我来说、1~2kOhm 似乎很大。 我是否正确理解了您的解释、这意味着车身与上述原理图类似?

    此外、解决这一问题的方法是什么?

    我必须同时向通道1和2馈送信号(向两者馈送100Hz 信号)或进行更改。

    添加 NMOS 或下拉电阻器是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    是的、这就是我要说的。

    最终、差分信令可能有所帮助。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我将不得不退出此次 e2e 讨论、因为该应用可能违反 TI 的产品使用条款。 有一个部分规定了:

    "除非双方的授权官员已经签署了专门管控此类使用的特殊合同、否则您不得将任何 TI 产品用于生命攸关的医疗设备。 生命攸关的医疗设备是指此类设备发生故障会导致严重身体伤害或死亡的医疗设备(例如生命保障设备、起搏器、除颤器、心泵、 神经刺激器和植入物)。 此类设备包括但不限于美国识别的所有医疗设备 美国以外的食品和药物管理局作为 III 类设备和等效分类 "

    虽然您尚未声明此应用适用于关乎生命的医疗设备、但我担心并同意 Kai 的观点、"两个测量点均通过1...2k 欧姆的低欧姆人体电阻进行连接! 请注意、通过这种设置、有一个电流流流过人体心脏!! 这会让你死亡!!!!"

    我请求您继续并关闭此 e2e 查询。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程