大家好。
我将使用应用手册
http://www.ti.com/lit/an/snoa474a/snoa474a.pdf
我将使用两个电流泵。
情况0)时的电阻器值。
当我使用1k 欧姆作为每个电流泵的负载时、示波器会显示预期输出。
案例1)当手腕有负载时-我已获得 IRB 批准
我使用四 个 H124SG Covidien 电极。 连接是
A:左手腕位置2 (红色)-示波器探头1 -电流泵1 (U2的正输入引脚)
B:左手腕位置1 (黑色)-探头1定位夹-接地
C:右侧手腕位置2 (红色)-示波器探针2 -电流泵2 (U4的正输入引脚)
D:右侧手腕位置1 (黑色)-探针2定位器夹-接地
这是输出。
通道2上不应有任何内容(显示0V)。 令人惊讶的是、会生成与通道2类似的输出、即"镜像输出"。
一个令人惊讶的观察结果;
如果我断开第二个电流泵与右手腕(位置2、C)之间的连接、
探头2显示、U4的正输入显示-10V 等负电压。
虽然人体手腕并非纯电阻性、但当两个手腕都连接到电极时、发现负电压很有趣。
-请问为什么会观察到这种负电压?
-我提到了"镜像输出"。 我如何解决这个问题以不生成镜像输出?
我将会交替使用电流泵(使用左侧泵1秒钟->停止该泵并使用另一个泵1秒钟->。。。)
或同时(左侧泵在100Hz 时提供0.1mA、右侧泵在200Hz 时提供0.05mA)。
但是、这种镜像现象不能让我做到这一点。 我非常感谢你的帮助。