This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365:OPA2365的输出电压异常

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, OPA2365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807563/opa2365-abnormal-output-voltage-of-opa2365

器件型号:OPA2365
主题中讨论的其他器件:OPA192

大家好、

客户使用 OPA2365进行 PFC 电流感应、感应电阻为0.01Ω Ω。 系统的输入电压为200-264V、输入电流为5.9A。 PFC 和 OPA192原理图如下所示。 当器件在264Vac 输入下满负载(62.5A)时的12ms 周期确实下降时、PFC MOSFET Q103或 Q102将损坏。 OPA2365输出电压异常。 测试波形如下所示。 您是否知道为什么 OPA2365输出电压在这种情况下异常?

非常感谢。

此致、

Sophia Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophia:

    您是否覆盖 OPA2365的输入? 请记住、OPA2365的输入电压不得超过电源轨。 为什么不在输入端使用二极管钳位?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。 从第一个原理图中、我们可以看到、opa2365被用作低侧电流感应。 因此、即使感应电流为60A、OPS2365的输入电压也为0.6V、小于电源电压(3.3V)。 但是从下面的测试波形可以看出、当感应电流为0A 时 、opa2365的 Vout 接近3V;当感应电流为50A 时、  opa2365的 Vout 为0V、 然后当感应电流超过60A 时、  opa2365的 Vout 出现毛刺脉冲。 您认为 opa2365输出电压异常的根本原因是什么?

    索菲亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2365输出是否呈线性、并且在正常工作条件下按预期生成?

    是否仅当 PFC 中的电流处于最小值(0A)或最大值(高于50A)时才出现异常输出(非线性输出)的问题 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophia:

    有时、差分放大器(IC21A)的不平衡可能导致奇怪的结果、尤其是在输入信号的边沿。 确认差分放大器的所有组件(包括输入滤波器)具有完全相同的值。

    请记住、IC21A 的共模抑制也不是理想的。

    也可能存在信号接地问题。 IC21A 是否靠近分流器?

    Kai