This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:具有不同分流电阻器的 INA219

Guru**** 2514915 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807179/ina219-ina219-with-different-shunt-resistor

器件型号:INA219

大家好、团队、

我正在为电池电流感应应用开发 INA219电流传感器。

我有以下几个问题

1) 1)电流分流电阻为0.002 Ω、3瓦、因为我不会降低损耗。

对于编码、我使用了 Adafruit INA219库、但无法在库中进行计算。

它们的计算值为0.1欧姆。

您能给我一个可以直接应用于代码中的校正因数吗?

2) 2)我使用14个 INA219模块、每个模块用于电池管理系统中的每个电池、以了解总电流和各个模块?

总电压为48伏、最大电流为6安、 单节电池电压为3.7伏、最大电流为6A。

对不同分流电阻器有何建议可能有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、5249465、

    我现在正在研究这一点、并将很快作出回应。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、5249465、

    感谢您在论坛上发帖。

    使用 INA219时、正确编程校准寄存器(05h)以读取电流和功率输出值至关重要。 您已经提到2mΩ Ω 分流电阻器和6A 最大预期电流。 如果您按照第8.5.1节的步骤操作、系统将指示您校准校准校准值。 校准值是您编程到校准寄存器中的值。 根据 INA219数据表的等式1和2、您系统的校准值计算如下:

    CAL = trunc[0.04096/(Current_LSB* Rshunt)、其中 Current_LSB =最大预期电流/2^15。

    根据您的值、我计算 Cal = 111、848十进制。

    然后、为了确定系统电流、您从电流寄存器中获取该值并将其乘以 CURRENT_LSB。 阅读 INA219数据表的第8.5.1节或观看我们的免费培训视频、了解有关此过程的教程。

    https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers-session-15-programming-power-settings?cu=456802

    我不知道如何处理你的第二个问题。 我假设您的所有电池都串联堆叠、总电压为48V。 在这种配置中,所有电池都将有相同的电流流流流过它们,因此我认为您不能测量它们各自的电流,特别是每个电池都有一个2mΩ Ω 的分流器。 这似乎会使单个电池短路。 也许您正在尝试测量每个电池的单独电量? 如果是这样、您将需要使用更大的电阻。 虽然您肯定可以创建一个分立式电池管理电路,在该电路中您可以确定每个电池的容量并为放电速度快于其他电池的电池充电,但您可能希望通过这些技术培训视频了解集成解决方案并了解 TI 的电池管理技术。

    https://training.ti.com/what-gauge-and-why-do-you-need-it?cu=1134734

    2mΩ 您只是尝试测量从所有电池输送到系统的总电流、那么您只需要一个 k Ω 的分流电阻器; 但是,INA219的工作共模输入电压(VCM)最大为26V,因此您无法将2mΩ Ω 分流器放置在电池叠层的顶部。 您也可以将2m Ω 放置在回路电流流动的层叠的低侧(0V)上。

    选择合适的分流电阻器需要知道需要感应的最小和最大电流以及精度。 这将帮助您了解需要感测的电流动态范围。 由于您使用2m Ω 分流器感应6A 最大电流、因此这将转化为12mV 最大分流电压。 因此、您需要使用具有最低增益设置的 INA219 (或任何部件):PGA=/1 (+-40mV)。 如果您选择+-100mV 等更高的增益设置、则将浪费您永远不需要的输入动态范围。

    希望这对您有所帮助。 如果您有更多问题、请发布这些问题、并对您的设置以及您要完成的工作做更多说明。

    Peter Iliya