大家好、团队、
我正在为电池电流感应应用开发 INA219电流传感器。
我有以下几个问题
1) 1)电流分流电阻为0.002 Ω、3瓦、因为我不会降低损耗。
对于编码、我使用了 Adafruit INA219库、但无法在库中进行计算。
它们的计算值为0.1欧姆。
您能给我一个可以直接应用于代码中的校正因数吗?
2) 2)我使用14个 INA219模块、每个模块用于电池管理系统中的每个电池、以了解总电流和各个模块?
总电压为48伏、最大电流为6安、 单节电池电压为3.7伏、最大电流为6A。
对不同分流电阻器有何建议可能有所帮助?