This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:解释 I 至 V 转换器

Guru**** 2512185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807953/opa140-explain-i-to-v-converter

器件型号:OPA140

您好!

我想构建一个 I 至 V 转换器、该转换器将滤除60Hz 噪声、但能够获取1nA 脉冲并将其转换为1V 脉冲。  我在下面粘贴的 Art of Electronics 找到了一个电路。  我想我理解1MOhm 反馈电阻器和1.1uF 反馈电容器、但我不理解背对背齐纳二极管、我没有得到配对的1N4148二极管、我实际上没有得到200欧姆接地。

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathew、您好!  

    所有这些额外的东西都是处理一个非常大的故障输入电流-如果你没有这种可能性、你就不需要它

    您确实需要1G 跨阻增益以获得1nA 至1V 的电压、此时您说脉冲需要多大的速度? 此外、如果您希望进行直流耦合、则需要插入60Hz 陷波、如果进行交流耦合、该转角可能足够高、可提供60Hz 抑制。 首先、您将需要源电容值。  

    这里是一个非常详细的互阻抗设计演示-重点介绍了如何使用高速运算放大器、但这些概念也适用于低速

    e2e.ti.com/.../4073.Transimpedance-design-flow-using-high-speed-op-amps.pptx