请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV9062 您好!
我无法从官方规范中找到 TLV9062IDSGR (WSON 封装)卷带信息。
我需要此信息才能获得终端客户文档批准。
您能帮助提供相关信息吗?
此致、
Philip
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我无法从官方规范中找到 TLV9062IDSGR (WSON 封装)卷带信息。
我需要此信息才能获得终端客户文档批准。
您能帮助提供相关信息吗?
此致、
Philip
您好、Philip、
感谢您的关注-我将告诉我们的团队数据表缺少此信息并进行更新。
以下是您要查找的数据:
| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带直径(mm) | 卷带宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | 宽(mm) | 引脚1象限 |
| TLV9062IDSGR | WSON | DSG | 8. | 3000 | 180 | 8.4. | 2.3. | 2.3. | 1.15. | 4. | 8. | 问题2. |
| TLV9062IDSGT | WSON | DSG | 8. | 250 | 180 | 8.4. | 2.3. | 2.3. | 1.15. | 4. | 8. | 问题2. |
如果您需要其他信息、请告诉我。
最棒的
Paul