This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:TLV9062IDSGR 卷带信息

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807327/tlv9062-tlv9062idsgr-tape-and-reel-information

器件型号:TLV9062

您好!

我无法从官方规范中找到 TLV9062IDSGR (WSON 封装)卷带信息。

我需要此信息才能获得终端客户文档批准。

您能帮助提供相关信息吗?

此致、

Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    感谢您的关注-我将告诉我们的团队数据表缺少此信息并进行更新。

    以下是您要查找的数据:

    器件 封装类型 封装图 引脚 SPQ 卷带直径(mm) 卷带宽度 W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) 宽(mm) 引脚1象限
    TLV9062IDSGR WSON DSG 8. 3000 180 8.4. 2.3. 2.3. 1.15. 4. 8. 问题2.
    TLV9062IDSGT WSON DSG 8. 250 180 8.4. 2.3. 2.3. 1.15. 4. 8. 问题2.

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    最棒的

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的更新。

    可以建议正确 的时序、数据表中的信息将会更新。

    我们需要修改规范、以便提交给客户端以供正式批准。

    此致、

    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    请求已提交、通常周转时间很短。 我将在了解更多信息时随时向您提供最新信息。

    最棒的
    Paul