This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:CAN't 通过读取屏蔽/使能寄存器(0xF)来清除关键标志

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807608/ina3221-can-t-clear-the-critical-flag-by-reading-the-mask-enable-register-0xf

器件型号:INA3221

我正在使用 INA3221生成一个到 MCU 的中断来指示过流情况。

但是、如果 MCU 对寄存器0xF (屏蔽/使能)执行读操作、则不会清除关键标志。 即使我提高了严重警报限值、我也无法在读取2次后清除该标志。

关键标志(Ch.1)在50ms (6个通道采样 x 8.24ms)内保持有效。

是否需要更改另一个配置位以允许清除关键标志?

上面波形中的黄色迹线是关键引脚9的输出

谢谢、此致

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我认为它与关键引脚设置为哪种模式、透明模式或锁存模式有关。 读取屏蔽/使能寄存器会清除相应的标志、但不管怎样、都不会恢复引脚状态。

    如果关键引脚设置为透明模式、则过限条件消失后、关键引脚应在一次转换后自动恢复。

    如果关键引脚设置为锁存模式、则过限条件消除后、再循环供电或软件复位将恢复引脚状态。 当此类复位不可取时、您可以将引脚编程为透明模式、进行转换。 引脚状态应恢复。 然后、将其编程回锁存模式。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢你的答复。

    我认为我们应该可以在限制通道上强制进行更快的转换、以清除引脚状态。

    一旦被清除、我们就可以将 ADC 设置回较低的转换速率。

    此致

    Ian