This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:热计算方法

Guru**** 3013420 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV331-N, LMV331, LMV393-Q1, LMV331-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/800891/lmv331-thermal-calculation-method

器件型号:LMV331
主题中讨论的其他器件: 、LMV393-Q1、

大家好、

我们希望在我们的设计中估算器件的结温。

我知道有必要实际创建一个电路板并进行测量、因为它取决于系统、但我想在决定应采取何种谨慎措施时进行粗略的估算。

我从数据表中了解到、电源电流足够小、小于150uA。

但是、我认为输出灌电流在实践中也会受到影响。

我不知道如何考虑这个灌电流。

您能告诉我如何 计算这个、例如、一个公式吗?

或者、由于这是瞬时电流、我们是否能认为影响足够小?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki、您好!

    您使用的是哪种封装? 这非常重要。 这是 LMV331还是 LMV331-N (美国国家半导体版本?)

    裸片消耗的任何功率都会将裸片温度升高到环境温度以上。

    您需要找到以瓦特为单位的总功率损耗。 P=I*V. 这包括比较器静态电流和负载电流。

    因此、如果 LMV331的静态电流为150uA、并且您有5V 电源:

     150uA * 5V = 750uW

    因此、仅比较器电源电流就需要750uW 的功率。

    负载电流也会导致功耗。 负载电流损耗根据输出电压和负载电流计算得出。

    因此、如果负载电流为10mA、压降将约为280mV (来自 LM331-N 数据表的图3):

     10mA * 280mV = 2.8mW

    总功耗为750uW + 2.8mW = 3.55mW

    要找出温升、请将功率耗散乘以封装热阻。

    因此、假设最坏情况下的 SC-70 (DCK)热阻为478°C/W:

     3.55mW * 478 = 1.7°C

    因此、裸片的总功耗将随环境温度而升高、仅为1.7°C。

    ~比较器和运算放大器等低功耗器件、假设 Ta Δ T = Tj。 因此、如果环境温度为35°C、裸片温度将为36.7°C

    如果负载为50mA、这将导致环境温度(或54.2°C)上升19.1°C。 因此、负载会产生最大的差异。

    以上内容还假设存在持续耗散。 如果您具有10%的灌电流占空比、则输出功率将仅为10%(但您仍必须保持在绝对最大电流范围内)。

    如果是多通道器件(双通道/四通道)、则必须将所有比较器和所有负载的电源电流组合在一起。

    有关封装热性能的更多信息、请参阅封装应用手册部分:

     http://www.ti.com/support-packaging/packaging-resources/SMT-and-application-notes.html#image

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的支持。
    我们正在研究 LMV331-Q1的 DBV 封装和 LMV393-Q1的 D 封装。
    实际上、环境温度和基板温度之间存在一个间隙、因此我很高兴知道 θjc。

    我了解负载电流占主导地位。
    可能有必要包含100%的负载功率、因为它可能会在很长一段时间内保持高电平或低电平。

    首先、考虑预期的温升。

    此致、
    Tomoaki Yoshida